Other Parts Discussed in Thread: LM98620
您好!
我的项目面临 EMI 问题。 我想使用扩频时钟(SSCLK)将 EMI 降低10dB。
我不确定它是否来自 LM98620器件本身、但由于我在前一个项目中的经验、我期待着它。
SSCLK 至少对于 LVDS 线束的辐射非常有效。
我的问题是 LM98620是否可以接受 SSCLK。
对 LM98620应用 SSCLK 时有什么问题?
我想...
- ADC
采样斜接器? (在采样时序附近需要足够稳定的输入信号)
内部块的带隙?
- dll
锁定故障
- 其他
最大时钟速度的足够裕量
根据 SS 规格(调制频率和扩展范围(%))
其他问题
请告诉我您的建议以及如何解决 LM98620与 SSCLK 搭配工作的问题。
例如、测量、评估等、
我的两个扫描仪项目的最终规格在这里;
CDSb 模式、16.5MHz
2、SH2b 模式、33MHz
此致、
AZ