This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:模拟基准

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866, OPA333, ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977862/ads8866-analog-reference

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件: OPA333、 REF3333、 ADS8166
您好!
我计划在菊花链配置中使用 ADS8866。 我主要关注的是 AREF。  
尽管建议使用5V 电压、但我将需要3.3V 电压。 这是否会影响实际分辨率位(INL)?
此外、我是否必须使用基准、或者是否可以将其连接到 Vdd? 它应该更嘈杂、但它会 影响它的寿命吗?
最后、根据 采样速度、本手册推荐使用 REF60xx 或 OPA333。  
-我能否仅使用一个基准并馈送多个 ADS8866?
-如果是、基准和每个 ADS 是否可以位于单独的电路板中并通过10+cm 的导线进行连接?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 可设置为2.5V 至5V 范围内的任意电压。  但是、您的有效分辨率是满量程除以噪声。  由于噪声是相同的、但现在您的满量程输入将从5V 降低到3.3V、因此您将看到有效分辨率降低。  INL 将保持大致相同。

    如果您能够承受3.3V 电源的精度、则可以将其用作基准输入。  确保在引脚上有大量电容来处理瞬变。  如果源阻抗过高、此配置可能会将您的最大采样率限制在100ksps 以下。  只要基准引脚上未超过绝对最大规格、使用此配置就不会缩短器件的寿命。

    如果您计划在不同的电路板上使用多个 ADS8866、我建议您使用单个基准(REF5033、REF3333等)、然后为每个 ADC 使用缓冲放大器、类似于图54配置。

    另一种选择是使用 ADS8166、该器件包含一个内部基准缓冲器和一个内部基准。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    您是否有推荐的 AREF 值? 我想它应该在 nF 范围内?

    您能否详细说明高源阻抗如何限制 采样率?

    我想、如果我使用多个、我仍然可以避免使用基准、并且只需在每个电路板的 AREF 上使用一个大电容器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于基准引脚电容器、建议至少10uF、但这取决于所使用的基准。

    请观看讨论 SAR ADC REF 引脚驱动要求的 TI 高精度实验室视频。

    https://training.ti.com/voltage-reference-overview-adc?context=1139747-1140267-1128375-1139107-1136002

    REF 引脚电容的用途是为 ADC 内部采样电容器提供充电电流。  外部源必须在下一个转换周期之前为电容器充电、而这个再充电时间取决于频率响应以及源极和 REF 电容器之间的任何阻抗。

    在将基准分配给多个电路板时、在每个 REF 输入端使用大电容器并不能消除对缓冲器的需求。  如前所述、电容器必须 在转换之间完全充电、这必须通过低阻抗源(缓冲器)来完成、该源可以在下一个转换周期之前快速为电容器充电。

    此致、
    Keith