This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:ADC3660 DC -.5 MSPS

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3660, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977952/adc3660-adc3660-dc---5-msps

器件型号:ADC3660
主题中讨论的其他器件: THS4541

在数据表中、它读出器件的工作速率为0.5MSPS。

如果我们需要对直流(或低频)进行采样、我们是否仍会看到信号、还是将其滤除? (我们仍然需要看到直流/低频信号)。

即、我们是否需要以最小采样率运行器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vandenplas、

    ADC3660被视为 高速 ADC。  500kHz 的最小数据速率是它可以支持的最慢数据速率、但这实际上与您对直流信号进行采样的能力无关。  如果您正在寻找用于精确测量直流和低频信号(如温度和压力) 的 ADC、请查看我们的精密 ADC 产品系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经回答了这个问题、听起来 这款器件 可以用于我们的应用。

    总之、我们正在寻找一个以65M g 采样的 ADC、但我们仍然可以读取低至直流的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vandenplas、

    是的、ADC3660可在0.5MSPS 至65MSPS 的采样速率范围内采样、并可接受从直流到数百 MHz 的模拟输入信号。 例如、请参阅 ADC3660EVM 原理图 、其中我们使用放大器(THS4541)对模拟输入进行直流耦合。

    此致、

    Dan