This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:如何知道数据是否正确

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977741/ads1220evm-how-to-know-if-the-data-is-correct

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220ADCPro

大家好、  

好的、我们收到了客户的询问、希望使用 EVM 确认 ADC Pro 中的输出测量值是否正确。 下面是查询。

"我将 ADS1220 EV 套件和 ADC Pro 软件用于数据同事、下面我将展示我的数据 PDF。 我将称重传感器用于体重秤测量应用。 在我的称重传感器上放置了2kg 重量后,我尝试捕获数据。 称重传感器的额定输出为1mV/V、在0至10kg 的重量下、它将提供0至3.3mV 的输出。!(对于全桥配置)。 我通过使用半桥配置共享的 PDF 数据、该配置的输出为0至1.6mV、重量为0至12kg。 我如何知道数据是否符合我的权重? 请提供有关如何读取和理解从 ADC 专业软件中输出的数据的建议。(通过导出数据)。"

e2e.ti.com/.../7587.ADS1220_5F00_ADCPro_5F00_Reading.pdf

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德