This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:双极范围变化

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977533/dac8734-bipolar-range-change

器件型号:DAC8734

大家好、

我的客户觉得他们可以使用增益寄存器来控制输出的 FSR、而不受外部连接路径的影响。 我不确定我是否理解数据表。  

它是否仅通过软件即可实现真正的双极范围变化? 还是需要外部连接?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    很抱歉耽误您回答此问题。 我认为在单极和双极模式之间切换需要与 DAC 进行外部连接。 具体而言、您可以将 UNI/BIP-A 和 UNI/BIP-B 分别设置为 IOVDD 或 GND、以将输出分别设置为单极或双极模式。 这两个引脚控制器件的组 A 或组 B DAC。

    客户是否描述了设备的设置方式? 这可能有助于获取有关其电路及其寄存器设置的完整说明。

    吴约瑟