This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:可编程延迟

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977644/ads124s08-programable-delay

器件型号:ADS124S08

大家好、  

让我仔细检查一下可编程延迟。

我的客户使用具有以下设置的 ADS124S08。

  • 连续转换
  • 全局斩波使能
  • Sinc3滤波器
  • 数据速率=2ksps

即使在上述设置情况下、可编程延迟是否仅在第1次转换时有效?

数据表状态"(4)连续转换模式下的后续读数没有可编程延迟时间。" 第42页。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    可编程延迟的主要目的是在开始转换之前实现模拟稳定。  这使得客户不必在固件中创建计时器来延迟转换启动。  可编程延迟的最典型应用是切换多路复用器。  因此、可编程延迟仅适用于首次转换、除非启用了全局斩波。  

    启用全局斩波时、会交换输入、转换将类似于两次单次转换。  请参阅数据表的第49页以及表19后面的注释和讨论。  因此、对于每个转换周期、都会有可编程延迟、与在单次模式下禁用全局斩波相比、延迟实际上是延迟的两倍。

    因此、延迟不仅适用于第一个转换周期、还适用于启用全局斩波时的所有后续转换周期。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    我忽略了数据表中的图74。

    感谢您指出、在启用全局斩波的情况下、可编程延迟会应用每个转换周期。

    此致、

    Shota Mago