This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:FRSTDATA 信号的预期用途?

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977581/ads8588s-intended-purpose-of-frstdata-signal

器件型号:ADS8588S

是否有示例或解释说明了为什么该转换器和其他转换器提供 FRSTDATA 信号以及/或如何使用该信号?  看起来(尽管数据表中仍然不完全清楚)、BUSY 信号变为无效后读取的第一个数据将来自第一个转换器。  这是不是真的吗?  如果始终为真、那么 FRSTDATA 的用途是什么?  这似乎只是妨碍了控制状态机。  如果它出现在不符合预期的情况下、控制器除了错误/复位之外会做什么?  我们在该器件中进行设计、倾向于使 FRSTDATA 保持未连接状态-但支持(或不支持)信号似乎是错误的、因为我们不理解该信号 -因此任何见解都是有用的。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AlliedCW:

    FRSTDATA 输出信号指示任一接口模式下的第一个通道的转换数据。 这可用于检查传入数据是否正确对齐。 数据应在正常运行期间对齐、但是/RD 或/CS 上显示的瞬态信号或毛刺脉冲可能会导致额外的读取操作、从而使控制器接收到的数据与其实际通道不匹配。 通过监控 FRSTDATA 信号、可以从这种故障事件中恢复。 您可以选择使用此功能。

    此致、

    戴尔