This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:澄清了输入电压最大值

Guru**** 2972780 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977847/ads1261-clarification-on-voltage-input-max

器件型号:ADS1261

您好!

你好。

我们的客户希望使用 ADS1261、他们对该器件的输入电压有清晰的说明。 特性列表中的最大值为+/-5V、即10V、但规格部分中的最大值为5 您能不能帮助我们对此有所了解。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    /-5V 是一个差分输入电压规格。 ADC 始终测量 AINP 和 AINN 之间的差分电压、使 VIN = AINP - AINN。

    如果 AINP = 5V 且 AINN = 0V、则 VIN = 5V

    如果 AINP = 0V 且 AINN = 5V、则 VIN =-5V

    请注意、在这两种情况下、AINP 和 AINN 上的绝对输入电压均为>= 0、即相对于接地不为负。

    布莱恩