This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:关于低功耗模式以上的低电流消耗

Guru**** 2998680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977551/ads131a02-regarding-low-current-consumption-above-low-power-mode

器件型号:ADS131A02

您好!

数据表指出、AVDD 低功耗模式下的典型电流消耗为0.9mA

而 IOVDD 中低功耗模式下的典型电流消耗为0.5mA。


是否有任何方法可以将电流消耗降低得更多?


例如、如果 AVDD 设置为0V 并且 RESET 引脚设置为 L 电平、电流消耗是多少?

(是否可以这样使用?)


在转换操作期间、主机 CPU 应用 AVDD = 5V、

RESET 引脚输入 H 电平、等待4.5毫秒或更多、并等待就绪字。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。

    低功耗模式是一种工作模式、其中 Δ-Σ 调制器使用较低的调制器时钟频率(高达1.05MHz)进行转换。 在所有4个 ADC 进行有源转换时指定电流。 通过减慢外部主时钟和/或增加 CLK1和 CLK2寄存器中设置的时钟分频比、可以略微降低总功耗。

    禁用 ADC 通道可节省额外功耗。 在上电复位(POR)后、器件默认进入待机模式。 将 RESETn 引脚设置为低电平也会复位器件寄存器并禁用 ADC 通道。 您可以使电源保持启用状态、以缩短恢复时间、因为器件在待机模式下的功耗极低。

    此致、

    Ryan