This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:温度仿真参数

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977674/ads1120-q1-temperature-simulation-parameters

器件型号:ADS1120-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在评估 其系统中使用 K 型热电偶的 ADS1120-Q1。 但是、实际热电偶接触点和 ADS1120-Q1内部的温度传感器值之间存在轻微的温度差异、测量的温度显示为误差。

为了执行温度仿真、您能否向我们提供有关 ADS1120-Q1结构或从端子(AIN#)到内部温度传感器的热阻的信息?
为了消除这种温差、它们的目标是通过热仿真提取图形、过孔放置、电路板厚度等参数。
他们需要将信息作为一个参数、使热量能够通过电路板传输到内部温度传感器、而不是组件产生的自热。

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    在进行热电偶测量时可能会产生一些混淆。  ADS1120-Q1是一款 ADC、可将输入电压转换为与所用基准电压相关的数字输出代码。  连接热电偶时、测量热电偶电压。  热电偶末端两种不同金属的结产生的电压将产生电压。  电压基于以 ICE 点作为0°C 测量结收集的数据。 该数据通常显示在表中、也可以使用特定的多项式方程计算。  热电偶连接的 PCB 结点不在0度 C、因此必须测量该结点以补偿从0度到实际结温的温度差异。

    根据 ADS1120-Q1相对于冷端的位置、可以使用内部温度传感器测量值来计算热电偶温度。  内部温度传感器实际上将测量 IC 裸片的温度。 与 QFN 等其他封装相比、ADS1120-Q1是 TSSOP 封装、因此电路板的唯一连接点是器件引脚和封装的环境温度。  器件和封装的唯一热性能信息在 ADS1120-Q1数据表的6.4节热性能信息中给出。

    为了充分测量冷端温度、应对结和 ADC 进行热隔离、并将其置于隔离区域内。   

    此致、

    Bob B