This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:CLKS 数量

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976415/ads7042-number-of-clks

器件型号:ADS7042

您好!

读取数据时 、是否允许输入以下14个 CLKS、16个 CLKS?

此致、

KUramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是14个 SCLK 脉冲可用于读取输出测量值。 转换结果在 SDO 引脚上可用、前两位设置为0、随后是转换结果的12位。 无需16SCLk 来读取转换数据。  

    您所参考的图像是关于启动后的校准。 当器件加电时、在器件的第一个帧上、如果提供了16个 SCLK、则器件将完成偏移校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡米亚-圣、

    感谢你的答复。

    >无需16SCLk 来读取转换数据。  

    根据系统限制、我的客户只能输入8或16个时钟。

    如果/CS 信号合适、读取数据时是否允许16个 CLKS?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了、

    是的、客户可以使用16SCLK 脉冲来读取数据、这是可以接受的。  

    请注意、器件将在第14个 SCLK 脉冲之后输出零。

    此致

    Cynthia