This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 到 PWM 的电压-非隔离式

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1208, TMS320F28379D, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972878/voltage-to-pwm---non-isolated

主题中讨论的其他器件:ADS1208TMS320F28379DAMC3330

您好!

我正在寻找类似 AMC1304M05-Q1 但不隔离的方法将电压值转换为 PWM。

我需要将信号从霍尔转换为 PWM–您能推荐什么吗?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    您可以通过检查精密 ADC 产品和串行输出滤波来搜索非隔离式 Δ-Σ 调制器: www.ti.com/.../products.html

    看起来非常适合霍尔传感器输入的一种选择是 ADS1208、它具有用于驱动霍尔传感器的集成电流源。 如果您对应用和传感器有更详细的了解、我可以帮助您进行器件选择。

    需要注意的另一点是、这些调制器器件的输出不完全是 PWM。 它是以调制器的采样率(通常为10MHz)输出的数据位流、其中1s 的密度与调制器的输入相关。 PWM 具有固定频率和可变占空比、而调制器位流始终在每个时钟边沿上输出相同宽度的数据、但可以是1或0。 将其转换为数字值需要对位流进行额外的滤波。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您提供信息。

    在查看该项目后、我需要改进一点、如果有必要、我希望添加隔离式 ADC 以将性能与霍尔传感器进行比较:

    1. 将 Allegro 霍尔传感器的电压单端信号转换为0-5V 范围(我怀疑它是否可靠)
    1. 选项1是将其转换为 PWM– 不确定您的解决方案是否复杂–让我们尝试选项2。
    2. 方案2是将其转换为电流信号–您是否有稳压电流源,我可以将其与适当的动态搭配使用以恢复150kHz 的电流信号?
    3. 选项3–如果没有其他选项,我将使用来自 OPAM 的差动输出
    • 您是否认为可以使用任何隔离式 ADC 来测量150kHz 电流? 理论上有10MHz 范围的时钟、但后来有信息表明、滤波带宽在实施后仅在70-80kHz 范围内。 我想在板上添加这样的隔离式 ADC 来比较性能

    此致、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    数字数据将在何处处理? 您使用的是 FPGA 还是微控制器? 调制器的位流输出通常馈入集成到微控制器或内置在 FPGA 中的 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)。 包含 SDFM 的 MCU 是 C2000之一、例如 TMS320F28379D。 如果您的系统已经包含能够处理此位流的控制器、则您已经完成了。 如果没有、可能有一些更好的选择。  

    另一种选择是改用隔离式放大器。 这些器件具有模拟输出、然后您需要将其转换为 PWM、或使用另一个组件将其转换为电流输出。 无论采用哪种方法、都需要在低侧使用一些额外的电路、但使用 AMC3330等放大器、您只需要为低侧供电、因此您可以节省组件以在高侧供电。  

    您能否更详细地介绍系统所需的输入和输出? 由于您提到您使用的是霍尔传感器、我想您测量的是电压、但您还需要了解如何测量150kHz 的电流源。 无论您是直接测量电压还是通过分流器测量电流、都将确定推荐使用哪种器件、因为它们具有针对每个应用进行优化的输入范围。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的解释、很抱歉造成混淆。

    应用是使用具有电压输出的霍尔传感器测量电流。 因此、我们考虑将此电压输出转换为电流或 PWM、以提高稳健性。

    电压至电流转换是首选方法。 我们是否有解决此类转换的现有解决方案? 具有适当动态的稳压电流源来恢复电流信号150kH 或运算放大器的差分输出? 您是否可以将此主题提请相应团队的某个人注意?

    您是否认为可以使用任何隔离式 ADC 来测量150kHz 电流? 理论上有10MHz 范围的时钟、但后来有信息表明、滤波带宽在实施后仅在70-80kHz 范围内。

    感谢您的努力。

    此致、

    阿伦