This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8548:如何采集特定通道的数据

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976837/ads8548-how-to-acquire-data-for-a-specific-channel

器件型号:ADS8548

大家好、

我想知道该器件是否能够一次读取某个通道的数据、而不是读取全部8个通道? 以及如何实现?

非常感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件模式、并行接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    如果只需要某个通道的数据、为什么选择8通道 ADC、您能澄清一下吗?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我只是问它是否能够做到这一点。

    那么、我们通常必须读取所有通道、然后选择所需的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    输出数据对应于/RD 信号、您可以从特定通道读取数据、 但是、您必须  在一个/CS 读取周期内向 ADC 发送某些/RD 脉冲、例如、通过发送两个/RD 脉冲来读取第二个通道的数据、 通过发送三个/RD 脉冲来读取第三个通道的数据。

    另一个简单的解决方案是、在读取所有八个通道上的数据后、删除其余通道上的数据。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、这很清楚。