This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JESD 链接随机失败

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977041/adc12dj3200-the-jesd-link-fails-randomly

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我们的配置:

线路速率:6.25Gb/s,参考时钟:156.25MHz,Sysref:19.53125MHz。

JMODE:5、F = 0、K = 32。

初始化是某个时间成功、某个时间随机失败。

当正确建立链路时、ADC 操作正常。

当它发生故障时、我们会发现奇怪的是、有时 SYNC 引脚始终处于低电平、而有时 SYNC 引脚正在切换。

如何始终可靠地建立链接、请提供一些建议。

此致、

Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您可以为我们了解几个方面。

    首先、如果您需要在 VD11引脚上具有稳定的数字电源、  

    其次、您可以尝试使用 PRBS 模式并捕获眼图。 您需要查看每个通道的这个值。

    如果布线通道的信号完整性不足以满足这种高数据速率、则眼图将随着时间的推移而开始崩溃。

    此致、

    Rob