This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830应用来监控12V 电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971370/ads7830-ads7830-application-to-monitor-12v

器件型号:ADS7830

原始链接如下: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/710943?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS7830

如果您计划直接监控3.3V 电压轨、则可以使用>3.3V 和 VDD>3.3V 的外部基准来获得正确的 ADC 读数。 另一种方法是在3.3V 电源轨上使用电阻分压器、类似于在12V 电源轨上使用电阻分压器、以使输入处于 ADC 满量程范围内

你(们)好  

如果我想使用 ADS7830监控高于 Vref 刻度的电压(例如 Vin >5V),我会使用电阻分压器, 但我在 ADS7830数据表中找不到任何有关模拟输入通道阻抗的信息、那么我如何选择分压器的电阻器来精确调节电压?

此致

ChenHui

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正确、您可以使用大于3.3V 的外部基准和等于或大于 Vref 电压的 VDD。 这将允许具有3.3V 的输入

    我想指出的是、如果您要将电压轨直接连接到 ADC 输入、请务必根据可能的故障条件为 ADC 输入添加某种保护。 例如二极管或限流电阻器。  

    ADS7830是 SAR ADC、这意味着使用开关电容器电路对输入进行采样、这意味着输入阻抗是动态的、取决于采样率。 这就是数据表中阻抗不是特定的原因。

    您将使用什么采样率以及什么是电压轨?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我的应用中、我将监控6个电源轨、所有电源轨的最大电压均为7V。 MCU 将以每秒1个样本的速度扫描这些电源轨。

    此致

    ChenHui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常可行的。

      如果您说扫描速度不超过每秒1个样本、您能更具体一点

    您将连续对所有六个通道进行采样、而不是等待1秒对全部六个通道进行采样、或者将每通道以1秒的速度进行采样

    这将有助于了解输入必须稳定多长时间

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    顺序是: CH1 -->延迟10ms --> CH2 -->延迟10ms --> ch3 -->延迟10ms --> CH4 -->延迟10ms ...... -->延迟1000-9*10ms=910ms -->延迟10ms -->通道1 -->延迟10ms -->通道2 -->延迟10ms ......

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们的回复很晚、

    您应该能够使用成千上万的电阻器值 。 IE 10k、100k

    对于低至2.5V 的12V 电压轨、您可以使用 R1 = 172K、R2 = 45K

    对于低至2.5的7V 电压轨、您可以使用 r1=100k、r2=55k

    这基于100kHz 总线。 如果使用较快的总线、则值将向下缩放

    此致

    Cynthia