This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:采集延迟是否可编程?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976965/ads7142-q1-is-the-acquisition-delay-programmable

器件型号:ADS7142-Q1

您好!

我想知道是否可以每个 μ 100µs 通道进行1次采集?  

从技术上讲  ,如果我错了,我可以纠正,因为 t_ACQ = 18 t_SCL = 18*1/400kHz = 45µs μ s,但 是否有可调整的参数来设置所需的采集周期?

我想将数据存储在缓冲区中,并且每1ms (10次采集)将数据发送到我的主机(i2c),是否可能,或者该缓冲区仅与阈值输入一起使用?

如果您有另一个具有更大缓冲器的双路 ADC 12位参考、或者在唤醒主机之前存储1000次采集(12位)的想法、请共享它! )

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    采集时间由时钟速率控制、这是控制器件持续时间和采样率的唯一方法。  

    缓冲区只能在自主模式下使用、 对于您的应用、我建议使用突发模式来填充数据缓冲区、这里有两个选项:

    启动突发模式、在该模式下、用户通知器件开始加注缓冲区、并在缓冲区满(或用户停止缓冲区)后停止

    停止突发模式、在该模式下、用户通知器件开始填充缓冲区、并将继续填充、甚至在缓冲区已满时覆盖旧数据、直到用户通知器件停止。  

    此致

    Cynthia