Other Parts Discussed in Thread: ADS1018EVM, ADS1118EVM, ADS1118, ADS1018
主题中讨论的其他器件: ADS1118EVM、 ADS1118、 ADS1018
全部:
我已设置 ADS1018EVM -必须使用 PAMB_USB_Driver_Install 通过设备管理器手动更新驱动程序...
当我从评估板指令运行"software GUI"时、我获得硬件连接。 但是、即使我的板显示为 ADS1018EVM、该工具也显示为 ADS1118EVM。
我单击"Register Map"以进入寄存器、单击"CONFIG"并为 AIN0和 GND (单端 A0)、PGA for +-4.096、SS 模式、有效数据更新(NOP)填写。
如何发送命令和接收转换? 我实际上已经通过跳线将 GND 接地、将 AIN0设置为3.3伏。 因此、我应该在转换中看到非零值。
但是、我不确定如何发送命令以查看结果。
帮助!
此致、
Todd Anderson