This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADS7138-Q1编程示例

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977272/ads7138-q1-ads7138-q1-programming-examples

器件型号:ADS7138-Q1

您好!

是否有驱动程序或示例可用于为 具有 I2C 的 TI ADS7138-Q1汽车 ADC 创建 LabVIEW 或 Python 接口? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    遗憾的是、没有任何可用的示例代码。  

    该器件的 EVM 能够根据使用的器件通过用户友好型 GUI 和 EVM 导出寄存器地址和内容。 这对于如何根据您的配置需求配置器件很有帮助。  

    我要指出的是、这使用的是不常见的 I2C 协议的运算代码、我看到其他人忽略了这一点、导致了通信问题。  

    此致

    Cynthia