This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:8个内置 ADC、具有2MSPS 采样率和处理器请求

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977399/ads8028-8-inbuilt-adcs-with-2-msps-sampling-rate-processor-request

器件型号:ADS8028

大家好、

我们是否有直接的 TI 解决方案可为寻求  至少具有8个内置 ADC 和2MSPS 采样率的处理器的客户提供?
他找到了一些具有 DDR LVDS 数字输出接口的 ADC IC、能否将同一输出直接连接到任何处理器?

客户应用是存在多个传感器的传感器信号采样。 至少需要同时对6个传感器信号进行采样和存储。 他们需要有关 ADC 的建议、这些建议可以支持相同的器件、也可以连接到具有连接所需驱动程序的处理器。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找集成了 ADC 的处理器、我建议将其重新发布到微处理器论坛。

    至于可以支持您的请求的 ADC 选项、我进行了快速参数搜索、并得出 了20个结果、如果以12位分辨 率器件进一步缩小、则有13个选项。

    ADS7865 是一款出色的多通道选项、可提供同步采样 并支持伪差分

    高速 ADC 团队中有一些负责任的选择

    此致

    Cynthia