This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:BIAS 引脚的纹波要求

Guru**** 2521980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, ADC12D1000, ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975490/adc12dl3200-ripple-requirement-for-bias-pin

器件型号:ADC12DL3200
主题中讨论的其他器件: ADC12D1000ADC12D1600

您好、E2E、

我们的客户正在学习 ADC12DL3200。

他们希望分别了解 VA19、VA11、VD11和 VLVDS 的纹波要求。

就 ADC 性能而言、较高或较低偏置电压之间的关系是什么。 例如、VA19=1.85V 或 VA19=1.95v、哪种偏置电压可以获得更高的 ADC 性能?

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    数据表中的图显示了电源和性能的相关性。 请参阅数据表的 P46。

    我建议将电源保持在其标称电压、因为工厂修整是在这个水平上完成的。 我正在研究您的另一个请求。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    这些偏置电源引脚的纹波要求如何?

    ~ Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    该纹波对 VLVDS 和 VD11的性能至关重要。 VA19电源纹波对性能的影响中等、而 VA11纹波对性能的影响最大。

     

    如果在低功耗后台校准模式下使用芯片、则 VA19电源纹波变得更加重要。

     

    进行详细分析并不容易。  我建议 遵循 ADC EVM 使用的电源设计、或使用 与 EVM 上使用的电源具有相同规格的电源。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    ADC12D1000的纹波要求如何?

    偏置电源引脚:V_A / V_TC / V_E / V_DR

    此致、

    它挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung、

    请参阅 EVM 设计文件以获取此类指导。

    ADC12D1600与 ADC12D1000是相同的 EVM。

    此致、

    Rob