This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:导联脱落检测和 RTI

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974790/ads1299-lead-off-detection-and-rti

器件型号:ADS1299

您好、TI、  

我们需要在系统中实现 LOD 功能、为此、我们开始进行概念验证测试。  

我目前有以下2个问题:  
1 -到目前为止、在执行 LOD 之前、我们有一个对我们来说非常重要的测试、我们将其称为 RTI。  
在此测试中、我们将所有输入短接在一起、包括 RLD、然后测量器件输出端的噪声(通过蓝牙)。  
结果始终是一种白噪声、约为1uV pk2pk (当 PCB 中没有问题且环境在电磁方面很安静时)。
当我们激活 LOD 时、我们要做的第一个测量是 RTI。 但我们发现、在输出端、我们收到了一个没有白噪声的恒定值。 这看起来更像是一个理想的直流值。  
如果 LOD 被激活、那么电流在电极之间流动、从而通过输入电阻产生压降。  
我们假设该直流值是由该电流造成的。   
此假设是否正确?
2 -在我们的设计中、我们没有实现 RLD 函数。 我的意思是、偏置放大器电路未感应输入的共模电压。  
相反,偏置 放大器连接到内部基准(AVDD+AVSS )/2。
当我们激活 LOD 时,我们看到电极的所有流动电流都通过 LOD 端子闭合环路。
我们知道这是环路、因为我们断开了每个电极上的输入、所以我们可以看到 LOD 寄存器中的预期代码。  
但是、如果我们断开 RLD、代码开始随机流动。 。
这是预期结果吗?  
我们使用6nA 电流。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    感谢您发表 E2E 帖子。

    请查看我的评论、了解您在以下问题。

    1. 激活 LOD 后、所有 LOD 电流将流经通道进入 RLD 放大器、而不是进入 PGA 通道输入、因为 PGA 输入阻抗通常非常高(典型值= 1G Ω)。 在这种情况下、RLD 放大器将设置 PGA 输入的直流偏置、因为它们都短接在一起。 您可以使用高阻抗万用表测量 INP 和 INN 引脚上的电压、以验证这些电压是否正确。
    2. 是的、这通常是系统中存在 RLD 时的 LOD 电流路径、即使它们以固定电压进行偏置也是如此。

    谢谢。

    -TC