请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好、TI、
我们需要在系统中实现 LOD 功能、为此、我们开始进行概念验证测试。
我目前有以下2个问题:
1 -到目前为止、在执行 LOD 之前、我们有一个对我们来说非常重要的测试、我们将其称为 RTI。
在此测试中、我们将所有输入短接在一起、包括 RLD、然后测量器件输出端的噪声(通过蓝牙)。
在此测试中、我们将所有输入短接在一起、包括 RLD、然后测量器件输出端的噪声(通过蓝牙)。
结果始终是一种白噪声、约为1uV pk2pk (当 PCB 中没有问题且环境在电磁方面很安静时)。
当我们激活 LOD 时、我们要做的第一个测量是 RTI。 但我们发现、在输出端、我们收到了一个没有白噪声的恒定值。 这看起来更像是一个理想的直流值。
如果 LOD 被激活、那么电流在电极之间流动、从而通过输入电阻产生压降。
我们假设该直流值是由该电流造成的。
此假设是否正确?
2 -在我们的设计中、我们没有实现 RLD 函数。 我的意思是、偏置放大器电路未感应输入的共模电压。
相反,偏置 放大器连接到内部基准(AVDD+AVSS )/2。
当我们激活 LOD 时,我们看到电极的所有流动电流都通过 LOD 端子闭合环路。
我们知道这是环路、因为我们断开了每个电极上的输入、所以我们可以看到 LOD 寄存器中的预期代码。
但是、如果我们断开 RLD、代码开始随机流动。 。
这是预期结果吗?
我们使用6nA 电流。
我们使用6nA 电流。
谢谢!