This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:AFE5818EVM 的 SPI 相关问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975375/afe5818evm-spi-related-issues-for-afe5818evm

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818

您好、TI 专家

现在我手上有一个 afe5818evm。 然后、我使用我的 kintex-7开发板与 afe5818evm 进行 SPI 通信、配置内部寄存器、并根据用户手册删除 R22。 该电路板由开发板的5V 电源供电、但数据似乎无法写入。 我们发现 afe5818evm_ SPI_EN 引脚的外部 SPI 接口存在问题、但 afe5818芯片手册中的 SPI 通信信号线没有该引脚、 在最终连接的原理图中、发现无法找到信号、因此我想问 SPI 通信是否需要该信号、如果需要、最终连接到芯片的哪个引脚、以及如何控制它?

此外 、在《afe5818evm 用户指南》的用户手册和《afe5818手册》中找不到 DIG_SPI_EN 信息、您能帮助找到它吗?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    AFE5818器件不提供 DIG_SPI_EN 信号、因此 SPI 通信不需要该信号。

    同一电路板用于多个器件、而 AFE5818就是此类变体之一。 DIG_SPI_EN 由另一个器件使用。

    要验证 SPI 通信、请分享如何将 AFE5818EVM 与 Kintex 板之间的 SPI 连接连接进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的回复。

    红色跳线连接到5V、黑色跳线连接到 GND、绿色跳线连接到 SCLK、蓝色跳线连接到 SEN、紫色跳线连接到 SDIN、黄色跳线连接到 SDOUT。

    请参阅随附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能进一步阐述这个问题吗? 您在执行 SPI 写入和读取或只是读取时是否遇到问题?

    您是否具有 SPI 时序的示波器波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    现在、我缺少必要的工具、并且没有使用示波器来测试波形。 我只能通过读回寄存器的值来确认数据是否成功写入寄存器。 由于 SDOUT 始终为0、我不确定是写入和读取问题还是只读问题。
    可能还有其他一些问题我没有找到。 我认为我最好尝试更多。 感谢您的回答。 如果将来还有其他问题、我将再次咨询您。
    此外、如果您可以向我提供有关 afe5818evm 的更多信息、例如 PCB、这将对我有所帮助。 谢谢你。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当然、如果您有任何疑问、请告诉我。

    我将向您发送有关 AFE5818EVM 的电子邮件。