This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:当与人相连时、在绘制 ECG 时波形不稳定。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974673/ads1298-unstable-wave-forms-while-plotting-ecg-when-connected-to-a-person

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:MSP430F5659

您好,我们正在尝试使用(MSP430F5659控制器作为 ADS1298PAG 的接口)构建12导联 ECG 器件。 当我们尝试绘制病人记录的数据时,波形不稳定。 但是、当我们从 ECG 模拟器记录数据时、我们将获得一个精细的 ECG。
我想知道问题的主要原因是什么?
我们是否需要额外的噪声滤波电路(或)任何建议都有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    欢迎来到 E2E 论坛!

    与 ECG 模拟器相比、实际患者会产生额外的噪声、这是正常现象。 多个因素会导致一些图中显示的额外噪声和基线漂移。 其中一些是人体的电力线噪声耦合、电极使用类型(湿/干)、电极的放置以及病人在 ECG 采集期间移动的情况。  基线漂移通常是由于信号链中的阻抗变化所致。 确保电极连接牢固、确保患者不移动、并优化 RLD 驱动将有助于改善基线漂移。 ECG 数据的一些数字后处理也可以提高 ECG 信号的质量。

    谢谢。

    -TC