This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70504EVM:DAC 仅在完整的 DAC 字上输出600mV 电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80504, DAC70504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977097/dac70504evm-dac-only-outputting-600mv-at-full-dac-word

器件型号:DAC70504EVM
主题中讨论的其他器件:DAC80504DAC70504

您好!

我想知道、当我向其中写入一个 DAC 字16383时、为什么 DAC 仅输出600mV。

我已确保串行通信与所附图片中所示的数据表相匹配。

除 DAC 数据外、在启动时不会使用串行接口写入内部配置寄存器

LDAC 被接至高电平

所有配置输入均连接高电平。

JP3上没有标头

使用 TP7在2.5V 电压下使用和验证内部基准

Ch4 -芯片选择

CH3 - SDI

Ch5 - clk 为18MHz

在示波器捕获中、所有电压都是相同的0-2.5V。 它的缩放比例更清晰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amish、


    另一方面、我在器件设置中没有发现任何问题。 电路板上的器件是否可能是16位器件? 如果器件是 DAC80504而不是 DAC70504、那么这将是一个16位器件。 代码16383等于四分之一标度、大约为0.625V。 我会读取器件上的标记以验证器件是否为 DAC70504。 您可以将器件上的标记与数据表中列出的标记进行比较。

    您是否正在使用 EVM GUI 或是否正在使用其他一些外部控制器和您自己的代码? 无论如何、我会尝试读取所有寄存器以验证它们的设置。 此外、我会尝试发送复位以查看启动是否有问题。

    当您能够读取器件并测试这些内容时、请告诉我。 回帖、我们可以尝试调试此输出问题。


    吴约瑟