主题中讨论的其他器件:DAC80504、 DAC70504
您好!
我想知道、当我向其中写入一个 DAC 字16383时、为什么 DAC 仅输出600mV。
我已确保串行通信与所附图片中所示的数据表相匹配。
除 DAC 数据外、在启动时不会使用串行接口写入内部配置寄存器
LDAC 被接至高电平
所有配置输入均连接高电平。
JP3上没有标头
使用 TP7在2.5V 电压下使用和验证内部基准
Ch4 -芯片选择
CH3 - SDI
Ch5 - clk 为18MHz
在示波器捕获中、所有电压都是相同的0-2.5V。 它的缩放比例更清晰