This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:无法设置 DAC 输出寄存器

Guru**** 2542450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976813/dac81416-unable-to-set-dac-output-registers

器件型号:DAC81416

您好!

我们正在尝试设置 DAC81416。 除 DAC 值、广播值和 DAC 范围外、所有寄存器均可按预期进行读取和写入以设置器件。

当我们写入这些寄存器中的任何一个(寄存器0xA-0xd、0xF、0x10到0x1f)时、它们似乎不执行任何操作、也会读回零。

是否有什么想法会导致这种情况?

此致、

Dave Shand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如果您遇到通信问题、我认为首先使用示波器或逻辑分析仪查看 SPI 事务非常重要。 获取/CS、SDO、SDI 和 SCLK 的一些视图、并将事务回传。 收集这些照片后、将其与下一个回复一起发布到该主题帖中。 确保微控制器和器件具有相同的接地端、并确保信号到达 DAC 的引脚。 简而言之、确保控制器与器件之间的物理连接。

    然后检查时序图中的技术规格是否符合要求。 这些是数据表图45和46中显示的规格。 此外、SPI 模式使得数据在 SCLK 的下降沿随时钟移入器件。 同样、通信的范围截屏将有助于实现这一点。

    在 DAC81416中、您需要写入 SPICDIP17寄存器来设置 SDO-EN 以启用 SDO 引脚。 数据表在寄存器映射中显示该器件的复位值为1、因此应启用该器件。 但是、数据表中的描述性文本似乎意味着 SDO 引脚在启动时未启用。 我会向 SPICCCi 寄存器写入值、以确保值正确。

    您是否获得了预期的输出或基准电压的测量? 另一个很好的测试是、您是否可以测量基准并打开和关闭基准。

    吴约瑟