This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201:添加了 ADC SM73201说明

Guru**** 2508795 points
Other Parts Discussed in Thread: SM73201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976992/sm73201-adc-sm73201-clarification

器件型号:SM73201

您好!

我正在使用 ADC SM73201,如下图所示。

我需要澄清:

  • VIO 电压仅以 SPI 信号为基准,不会影响电压输入? 因此、如果我连接3.3V 电压、SPI 信号在3.3V 下工作。 对吗?

  • 我有一个差分信号、其每个信号的电压范围为0.5V 至4.5V。 换句话说、我的最大差分信号为4V、输入共模为2.5V。 如果我使用 VREF=4.096V、VA=5V、那么它应该运行良好、因为单输入电压是指 Va、差分值是指 VREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

     正确、VIO 上的电压设置了/CS、DOUT 和 SCLK 的逻辑电压电平。  每个输入上相对于 GND 的输入电压由 VA 上的电压设置。  如果 VA=5V、则输入范围为0至5V。  差分电压(从+IN 到-IN 测量)由 VREF 上的电压设置。

    2. 是的,你是对的。  如果 VA=5V、Vref=4.096V、则每个输入的电压范围为0V 至5V。  输入之间测量的差值范围为-4.096V 至+4.096V。  假设共模电压为2.5V

    a)-4V 差分输入、+IN=0.5V 和-IN=4.5V。

    b)+4V 差分输入、+IN=4.5V 和-IN=0.5V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用