This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:/ADS1293:是否需要校准?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976982/ads1298-ads1293-is-calibration-required

器件型号:ADS1298

大家好、

我想知道在两个 PN 的产品生命周期内是否实际需要校准。 有证据表明、它们可以正常工作、无需重新校准。 如果是这种情况、您能否分享一些有关此问题的技术文档/报告?

如有需要、请与我私下联系。

此致、
Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们将离线联系您。 谢谢。

    谢谢。

    -TC