This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018EVM:ADS1x18EVM -评估软件

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977046/ads1018evm-ads1x18evm---evaluation-software

器件型号:ADS1018EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04EVMADS131A04

全部:

我有 Delta-Sigma ADC 评估软件(用于 ADS131EVM)。 是否可以通过适当的连接将其连接到 ADS1x18EVM 板?

如果是、软件是否会识别电路板并允许进行与 ADS131类似的评估?

此致、

Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    您尝试与哪个 EVM 通信? 您是指 ADS131A04EVM?
    ADS1x18EVM 固件与 ADS131A04不兼容、因此从一个 EVM 到另一个 EVM 的跳线可能无法正常工作。

    请让我详细了解您尝试做什么、或许我可以提供帮助。