This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014:需要计算 IC 的采样保持误差

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976194/ads1014-need-to-calculate-the-sample-and-hold-error-of-the-ic

器件型号:ADS1014

您好!  

请帮助我了解 ADS1014 IC 的采样保持误差计算公式。 输入是模拟信号(0 - 5V)、Vcc=5V。  
需要进行最终的 ADC 误差计算。  

请帮助我了解内部采样电容器的 CA1、CA2和 CB 值。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat、

    要获得更好的答案、首先必须了解 Δ-Σ ADC 产生转换的方式。 每个采样被传递到一个将采样电压与一个阈值进行比较的单一位 ADC、并输出1或0。 该数据位流通过滤波器传递、该滤波器根据过采样率以较低的速率将这些1位转换平均化为全输出(这是配置数据速率时设置的速率)。 由于每个样本最终都是一个单位转换、因此对任何样本误差取平均值、基本上成为数据表规格表中描述的偏移误差的一部分、并在整个温度范围内显示在图4和5中。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Scott 的回复。 我是否可以确认转换过程中没有单独的采样保持误差和转换误差、但偏移误差本身也包含在内?

    请就此向我提供帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat、

    是的、数据表规格的系统性能部分中包含潜在的误差源。 偏移误差包括基本上等于您提到的采样保持误差的值。

    此致、