This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:关于 ACK 的电压。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975092/ads7830-about-the-voltage-for-ack

器件型号:ADS7830
主题中讨论的其他器件:PCA9515

大家好、

您能告诉我 ACK。

ADC7830的 ACK 从大约500mV 浮动。

为什么 GND 浮动高达500mV?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我从我的客户那里得到了一个波形。
    可以检查一下吗?

    e2e.ti.com/.../ADS7830_5F00_Waveform.pdf

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    看一下文档、我的理解是 Ch1和 Ch3应该是相同的。 但是、在 PCA9515上、SDA 线的状态似乎不同。

    是否有任何其他位也会遇到低下拉或仅发生确认?

    此外、 随着 Ch3低电压持续增加、ACK 位看起来也更高。 这让我相信、数字线路中有一段时间的交互。 如果通信继续、我相信整个总线最终将具有比所需的更高的接地电压。

    如果 PCA9515已卸下、是否仍然可以看到这种情况?