This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:电源序列

Guru**** 2584625 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, ADC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976203/adc12dl3200-power-sequence

器件型号:ADC12DL3200

您好、E2E、

在数据表的第131页、我有关于 ADC12DL3200电源序列的一些问题。

电源排序要求为 VA19≥Vx11。

如果我们不遵守规则、会产生什么影响?

是否会损坏器件?

稳压器的 PG 输出和 EN 输入可用于满足加电排序要求。

是否还可以在断电期间实现它?

电源电流: IVA19 = 1300mA  >IVA11  = 700mA   

在断电期间、VA19电压下降速度可能快于 VA11。

VA11是否需要额外的保护?

此致、

它挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IT、

    如果不遵循 VA19≥Vx11的规则、器件可能会损坏。 应避免这种情况。  这样做可能会损坏部件、但 如果持续时间较短、则损坏的可能性较小。 但不能保证 短期违反此规则不会损坏或不会缩短设备的使用时间。

    断电序列也是如此。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在 EVM 板(ADC12DL3200EVM)中、

    它遵循 数据表(ADC12DL3200)第130页的示例 来满足加电排序要求。

    此应用在断电期间是否有问题?

    在断电期间、VA19电压下降速度可能快于 VA11。

    此致、

    它挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在 EVM 板(ADC12DL3200EVM)中、

    它遵循 数据表(ADC12DL3200)第130页的示例 来满足加电排序要求。

    此应用在断电期间是否有问题?

    在断电期间、VA19电压下降速度可能快于 VA11。

    此致、

    它挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IT、

    我没有设计 EVM、但应该已经设计好、以便正确完成断电序列。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在我们的电源设计中、电源将分为模拟电源和数字电源。

    VA19和 VA11由模拟电源提供。

    VD11和 VLVDS 由数字电源提供、如下所示。

    此电源设计还基于 EVM、因此稳压器的 PG 和 EN 引脚可用于满足加电排序要求。

    但是、电源电流 IVA11和 IVD11均小于 IVA19、因此在断电期间、VA19电压下降速度可能快于 Vx11。

    我们担心此设计无法仔细满足断电排序要求。

    它将导致 器件损坏。

    TI 能否提供一些建议来避免这种情况?

    此致、

    它挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IT、

    我建议在 VA19上添加更大的大容量电容器、在断电后、放电需要更长时间。 如果您使用的是 TI LDO、我还建议您联系电源组论坛。 他们可能还有其他建议。  电源序列发生器是另一个不错的选择、因为它们具有可编程使能功能。

    此致、

    Jim