This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066EVM:请求在混合 LDMOS/GaN 模式下使用 LMP92066 EVM 双通道开关的指导

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066, AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976680/lmp92066evm-request-guidance-to-use-lmp92066-evm-dual-channel-switch-in-hybrid-ldmos-gan-mode

器件型号:LMP92066EVM
主题中讨论的其他器件:LMP92066AMC7832

我是一名射频工程师、使用 LMP92066 EVM 对 LDMOS 和 GaN 功率放大器(PA)进行偏置。
我喜欢使用它来驱动由一级 LDMOS 和二级 GaN 组成的混合 PA、这意味着我喜欢控制通道1A 0和5V 之间的电压以及通道2A -2.5和-5V 之间的电压、 是否可以使用此 EVM 板?
我尝试过、但 LMP92066开关的两个通道具有相同的 VSSB 基准电压、该共模电压使我无法执行此类混合模式偏置控制。 除了在电源输入上检测到负电压外、全开关会移至 GaN 模式、似乎不会为每个通道选择该模式。
TI 是否提供另一个双通道温度控制 DAC,该 DAC 可实现此混合 LDMOS/GaN 模式 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    LMP92066只能支持一个输出范围(GaN 或 LDMOS)、我们没有任何其他支持双范围且具有集成开关的器件。  我们拥有可支持两个范围的器件、例如 AMC7832、但它不集成开关。 您在系统中实施了多少个通道? 可能值得使用 AMC7832等器件并实施外部开关。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    PA 器件 I AM 开关具有2级:一个 LDMOS 一个 GaN、然后确实需要2个通道。

    TI 的发展蓝图是在未来推出此类混合模式双通道开关。