This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:测量的信号与 ECG 信号不同

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976721/ads1298ecgfe-pdk-measured-signals-are-not-similar-to-ecg-signals

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

您好!

我们一直在使用 TI 套件 ADS1298RECG-FE 在患者身上连接的10导联电缆的帮助下测量 ECG 信号。 到目前为止、我们无法捕获正确的 ECG 信号。 我们尝试了不同的方法/配置。

1) 1)所有10导联连接到患者

2) 2)仅 RA LA RL LL 导联连接到患者

3) 3)不同的增益设置

4)寄存器中的不同配置。

5)不同的后处理滤波器。

我还附加了4个带和不带滤波器的图像供您参考。 请提供配置设置或任何其他建议的测试参数、以找出当前设置中的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、

    我将关闭该帖子、因为我们已将对话脱机。