This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:ADS1209和 ADS1205之间的主要扩散点是什么?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1209, ADS1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975002/ads1209-what-are-major-diffferent-points-between-ads1209-and-ads1205

器件型号:ADS1209
主题中讨论的其他器件: ADS1205

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 ADS1209用于他们的下一个产品。

 但它们在 ADS1205中也很有趣。

 他们的问题如下。

 请给我回复。

 问:ADS1209和 ADS1205之间的主要扩散点是什么?

    我认为这些要点如下。

    如果您知道其他任何主要不同点、请告诉我吗?

    

 ADS1209 ADS1205

模拟输入        -0.92*VREF~          -0.8*VREF~

范围(V)             +0.92*VREF            +0.8*VREF

INL (LSB、最大值)     -8~+8                     -3~+3                           

                           (VIN=2.3Vpp)          (Vin=2.0Vpp)

线性度(位)       13                            14.

                -40~105                 -40~85 μ F

温度

TA (C 级)

封装             TSSOP-24引脚          VQFN-24引脚

电源                  100                          80             

功耗

(MW、Max、CLKSEL=1)

 

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    除了您刚才提到的几点、ADS1205的带宽是原来的2倍。  否则、它们非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tom、

     非常感谢您的回复。

     下面我可以再问几 个问题吗?

     问:正如您说过的、我可以看到"使用数字滤波器带宽可以获得14位的有效分辨率

        调制器频率为10MHz 时的40kHz 频率。" ADS1205数据表的说明部分。

        我还可以看到"可以通过数字滤波器带宽获得14位的有效精度

        调制器速率为10MHz 时为20kHz。" ADS1209数据表的说明部分。

        但我在其他页面上看不到有关此带宽差异的任何其他说明。

        是否有关于其他页面带宽的任何说明?  

        此外、是否存在任何不同的电气特性参数

        数字  滤波器带宽和20kHz 带宽之间的差异?

     请给我回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我开始认为 ADS1209数据表中的20kHz 带宽语句是一个拼写错误。  这些较旧的调制器包含一个内部调制器时钟分频器、我认为这是两个数据表说明中出现差异的原因。  两个数据表中的所有电气特性显示(请参阅页面顶部的条件)一个频率为256的20MHz CLKIN、Sinc3滤波器和 OSR。  对于10MHz 调制器时钟、20MHz CLKIN 被除以2。  

    带宽是调制器时钟除以 OSR、因此对于 ADS1205和 ADS1209、10MHz/256 = 39.062kHz 应是带宽。 因此、主要差异在于线性输入范围-+/-92% Vref 与+/- 80%。