This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:适用于 ADS1278-SP 的抗辐射驱动器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4511-SP, THS4513-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976724/ads1278-sp-rad-tolerant-driver-for-ads1278-sp

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件:THS4511-SP、 THS4513-SP、THS4521

您好!  

我想知道是否有针对 ADS1278-SP 的抗辐射驱动器的设计建议。 数据表中列出了 THS4521、但 该器件没有抗辐射导数。 目前、我的替代产品是 THS4513-SP 或 THS4511-SP。 由于 具有出色的噪声性能、我倾向于使用 THS4511-SP。 TI 能否提供建议?

Scott Metzger