This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70504EVM:电容器连接到 CS 输入的原因

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976321/dac70504evm-reason-for-capacitor-connected-to-cs-input

器件型号:DAC70504EVM

大家好、我想知道为什么在评估板上、DAC 的 CS 输入端有一个560pF 的电容器。 它是唯一具有该输入的 SPI 接口输入。 将此输入连接到 FPGA 时、在 CS 输入端达到正确操作 SPI 接口所需的电压时、表现出相当慢的速度

谢谢

Amish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amish:

    我们正在检查这一点。  我们将尽快得到您的回复、可能是明天美国时间。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amish:

    您可以毫无问题地移除该电容器。 最初在测试条件下添加了它以减少电路板上的数字馈通、但一般用途不需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 谢谢

    Amish