This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:双触控编码

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2013-Q1, TSC2013EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975737/tsc2013-q1-dual-touch-coding

器件型号:TSC2013-Q1
主题中讨论的其他器件: TSC2013EVM

大家好、

需要您在这方面的专业知识。 我们的客户对 TSC2013-Q1有几个问题、他们希望代表他们发布。

1.您能帮助我们找到"Touch_GestureEngine.c"文件吗? 此主题中提供的 TSC2013EVM 参考固件中显然缺少此.c 文件 :https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/960462

与 Touch_GestureEngine.c 不同、有一个.R43文件是二进制文件、您无法读取该文件或将其用作参考。

2.我们是否有办法将单触与双触分离? 我们已经尝试阅读了一些有关触摸屏校准的应用手册、但我们无法找到相关内容。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    它看起来.R43文件是一个与 IAR 编译器一起使用的 MSP430文件。 我可以尝试找到.c 版本。 同时、我附加了一些 Linux 驱动程序文件、其中包含一个包含双触控实现和计算的.c 文件。 这应提供有关如何计算双触摸的更多见解。  

    双触通过面板电阻变化来测量。 单触不会改变面板电阻。  

    e2e.ti.com/.../3225.Linux-Driver-Files.zip

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您对此进行深入研究。 当您尝试找到.c 版本时、我们向客户提供了您共享的 Linux 驱动程序、在查看该版本时、他们注意到了一个名为"abs"的函数。 我们是否可以询问这个函数是什么? 它是否需要特定的库来包含? (我们的客户未使用 Linux、他们目前正在使用 SAMD21 ARM MCU)。

    我们还能要求进一步澄清你对我们第二个问题的答复吗? "面板电阻"到底意味着什么? 您是否与额外计算有关、或与 TSC2013提供的计算有关?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    很幸运找到.c 文件。 我仍在进行一些挖掘。 我们的触摸屏控制器上没有太多资源、因此查找.c 文件可能非常困难。

    关于 ABS 函数、我不太确定该函数是什么以及它是否需要特定的库。 我发送了 Linux 驱动程序、以查看它们是否对客户有所帮助。  

    触摸板电阻是指触摸屏的 X 和 Y 面板电阻。  

    此致、

    Aaron Estrada