This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:与其他器件共享中断? PENIRQ 是否是集电极开路?

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974789/tsc2007-share-the-interupt-with-another-device-is-the-penirq-open-collector

器件型号:TSC2007

我们尝试将 TSC2007与 I2C 端口扩展器结合使用、将这两个器件的中断共享到我们的 MCU 中...

我们遇到这样一个问题:TSC2007似乎在"前进"(即 PENIRQ 似乎是推挽式)、PENIRQ 引脚处于高电平、从而导致 I2C 端口扩展器中断失败...  

TSC2007的 PENIRQ 引脚是否为集电极开路/漏极开路?  

还是实际推挽式?

规格实际上并不是说… 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    据我了解、在内部、PENIRQ 是开漏的、但内部 MOSFET 后跟一个数字驱动器、在外部被视为推挽。  

    此致、

    Aaron Estrada