This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42B49EVM:ADS42B49EVM 修订版 A 修订版 B 之间的差异

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42B49EVM, LMK04808, LMK04828, ADS42LB49EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976328/ads42b49evm-differences-between-ads42b49evm-rev-a-rev-b

器件型号:ADS42B49EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04808LMK04828ADS42LB49EVM

您好!

我有两 个 ADS42B49EVM 板、每个版本一个、并注意到在相同条件下的性能不同。

是否有人可以强调这两个版本之间的差异?  

我在 TI 网站的原理图上找到了修订版 A 和 D、但没有修订版 B

此致、

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈穆德

    修订版 B 从未发布。 较新的电路板将时钟器件从 LMK04808更改为 LMK04828、从而具有更好的相位噪声性能。 这可能是您看到的内容。 较旧的电路板可能也具有预制器件。 这也可能会降低性能。

    如果您希望获得最佳性能、我建议您订购此板的最新版本。 这些是 Rev D 版本。 此电路板上所做的更改如下:

    修复电源平面、使模拟平面和数字平面不重叠
    *交换时钟输入引脚极性
    *添加 LDO 以提供1.8V 模拟电压和1.8V 数字电压
    * U1输出电阻器上拉至3.3V (以前为 DRVDD1.8V)

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jim、抱歉、我指的是 ADS42LB49EVM 而不是 ADS42B49EVM

    这是否仍然适用于 ADSLB49EVM? 我从一个已知供应商处购买了两块电路板、并收到了修订版 A 和 B

    此致、
    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈穆德

    我不知道 Rev A 和 Rev B 之间的区别是什么。我已附上两个原理图供您参考。

    修订版 D 是最新版本。 这些变化如下:

    版本 D

    *修复电源平面、使模拟平面和数字平面不重叠

    *交换时钟输入引脚极性

    *添加 LDO 以提供1.8V 模拟电压和1.8V 数字电压

    * U1输出电阻器上拉至3.3V (以前为 DRVDD1.8V)

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../8311.ADS42LB69EVM_2D00_SCH_5F00_A.pdfe2e.ti.com/.../8015.ADS42LB49_5F00_69EVM_2D00_SCH_5F00_B.pdf