请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0501-100 大家好、
在我们的一个应用中、我们使用 TPL0501。 我们观察到在数字电位器上没有完成配置的时钟输出。 Digi-POT 连接为 H 引脚至 GND、通过5V 直流电通电、所有 SPI 信号均为高电平。 在 Digi-pot 的 W 和 L 引脚上观察到2.447MHz 三角波形。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在我们的一个应用中、我们使用 TPL0501。 我们观察到在数字电位器上没有完成配置的时钟输出。 Digi-POT 连接为 H 引脚至 GND、通过5V 直流电通电、所有 SPI 信号均为高电平。 在 Digi-pot 的 W 和 L 引脚上观察到2.447MHz 三角波形。