This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:使用 MSP430F5528的 ADS1220EVM

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, ADS1220, MSP430F5529, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975028/ads1220evm-ads1220evm-using-msp430f5528

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220、 MSP430F5528、 MSP430F5529、

您好!

我想检查是否有任何 SDK 可用于使用 ADS1220 ADC 为 MSP430F5528开发固件。 TI 是否有用于软件开发和编程的硬件和软件工具?

请告诉我。

谢谢、

Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    有一个用于 MSP430F5529的 LaunchPad、它还包含一个调试器。  5529与 ADS1220EVM 上的 MSP430F5528属于同一系列。  最初的目的是允许将连接器添加到 ADS1220EVM 的底部、从而允许使用 BoosterPack 概念连接到 ADS1220。  遗憾的是、ADS1220EVM 是在 MSP430F5529 LaunchPad 发布之前完成的、因此需要对连接进行一些修改。  此外、还需要在 ADS1220EVM 上添加一些额外的跳线、以禁用板载微控制器与 ADS1220的通信。

    Code Composer Studio (CCS)可用于程序开发。  有一个用于 MSP430器件的工具库、可将其下载并安装到 CCS 中。

    此致、

    Bob B