This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:

Guru**** 2907820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971846/afe58jd28

器件型号:AFE58JD28

根据数据表、同步信号 SYSREFP/M 和 SYNCP/M 的设计 如下(图片1和图片2)

但是、我们的设计如下所示、(图片3)


那么,我的问题是,是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔  

    感谢您使用 TI 的产品! 如果您使用简单的端接、它将起作用、而系统上的噪声可能会对错误事件进行三角运算。  

    数据表建议使用共模电压漂移来增加噪声容限。  对于您的下一个硬件开发、最好更改它。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、回波输入信号 INP/INM/ACT 的设计 如下

    2.

    但是、我们的设计如下所示、

    它已用于我们的过去产品中。

    那么,我的问题是,你建议采用哪种设计?是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户的设计不错、没有问题。 两个小电容器是寄生电容器。 无需在此处放置额外的电容器。  

    谢谢!