This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:查找 GPIO 泄漏电流信息

Guru**** 2503675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975934/ads7951-q1-looking-for-the-gpio-leakage-current-information

器件型号:ADS7951-Q1

大家好、

我们的客户请求 ADS7951-Q1引脚编号1、2、29和30引脚(数字 IO)的泄漏电流、因为数据表中未提供该电流。
您能否提供此信息?

否则 、相同引脚的输入阻抗也会有所帮助。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO 引脚属于 CMOS 系列、这意味着内部的电路与下面的电路相似。 我建议使用一个上拉电阻器连接到您将要使用的引脚。

    该 EVM 使用47.5k 值、但10k 也是如此。