This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:根据哪个 ADC 芯片查看数据移位

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974772/adc32rf42-seeing-shifting-of-data-dependent-on-which-adc-chip

器件型号:ADC32RF42

我们正在运行2个 ADC 芯片、每个芯片上都有两个通道、并尝试同步时域中所有4个通道的数据。 我们已在另一个板上成功完成此操作、但在该板上、我们看到的数据仅在1个芯片(两个通道)上的时域中移位。 我们可以在上述信号中添加延迟、以便将其移动到所需位置、但每次重启软件或重新启动电路板时、我们都必须更改此延迟。 这使我们认为它可能与寄存器设置或其他内容相关。  

进入 ADC 芯片#1通道 b 的正常信号

相同的信号、但现在已插入到 ADC 芯片2通道 b 中。请注意、10250附近的点不再位于紫色阴影区域内。 我们在第二个芯片的通道 A 或 b 上获得类似的行为。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    这是确定性延迟问题。 请确保满足 ADC 和 FPGA 的 SYSREF 设置和保持时序要求。

    此致、

    Vijay