This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7891:评估模块

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7891, AMC7832, AMC7834, AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975984/amc7891-evaluation-module

器件型号:AMC7891
主题中讨论的其他器件: AMC7812、 AMC7832、 AMC7834、 AMC7836

大家好、

如果我们的客户想要评估 AMC7891、他们是否可以使用任何硬件? 客户可以改用的任何分线板?

如果以上都不是、他们可以选择使用具有可用 EVM 的任何替代器件?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    遗憾的是、我们不再提供该器件的 EVM。  如果您的客户在无线基础设施项目中使用此功能、我们有许多替代器件。  请查看 AMC7812、AMC7832、AMC7836或 AMC7834。  所有这些器件都具有评估硬件。

    谢谢、

    Paul