This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:数据表差异

Guru**** 2388040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976318/ads1292r-datasheet-discrepancy

器件型号:ADS1292R

大家好、

我们有一个有关 ADS1292R 的问题需要您的帮助。

我们在通道1上使用呼吸功能。 关于 PGA1N 和 PGA1P 之间的电容器、数据表中似乎有2个不同的值。

在第67页:它显示47nF。

但在第23页中、它是4.7nF。

根据我们的理解、呼吸应为47nF、 我猜4.7nF 是一个拼写错误、但我们需要您进行确认。

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    感谢您发表 E2E 帖子。  

    是的、第23页的拼写错误正确。 对于呼吸、建议的 CH1 PGA1P 和 PGA1N 输出引脚外部电容器应为47nF (请参阅图42)。 我们将在下一修订周期更新数据表。

    谢谢

    -TC