This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:- RDATAC 无响应

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976231/ads1282---no-response-on-rdatac

器件型号:ADS1282

我有一个基于 ADS1282的设计 -我正在使用 RDATAC 命令读取数据。 DRDY 按预期触发、但 DOUT 为0。 SPI 接口本身正在按预期读取和写入寄存器。 通过在 DRDY 触发 SPI 读取、DOUT 根本不会改变。 输入时钟稳定在4.096MHz、并且在 DRDY 触发后生成 SCLK。 BYPA 大约为1.8V。 如果有任何有关如何调试该内容的指导、那就好了。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我不确定这里的问题是什么、因为您说寄存器的读取和写入对您有效。 假设 SPI 通信正在工作、读取 DOUT 上所有零或所有零的最可能原因是 SCLK 脉冲根据/DRDY 发出的时序...

    如果您尝试在/DRDY 变为低电平之前超时数据、则可能会导致 DOUT 上的值固定(0x000000或0xFFFFFFFF)。 我知道的另一个唯一的例子是、在重新同步期间、器件的运行方式与此类似、将处于连续同步模式(而重新同步/DRDY 将切换、但 DOUT 将在 FIR 滤波器稳定所需的63个转换周期内保持低电平)。 您是否有可能对 CONFIG0寄存器进行编程以将器件置于连续同步模式?

    为了解决此问题、我将仔细检查一个示波器、该示波器仅在/DRDY 信号变为低电平后发送 SCLK。 应存在32个 SCLK 脉冲、且/DRDY 应在第一个 SCLK 脉冲之后返回高电平。  

    此外、您还可以尝试对 CONFIG0寄存器进行编程、以使用"仅 SINC 滤波器块"(以缩短数字滤波器稳定时间)、并在多次读取数据或读取数据之前等待更长时间、以查看 DOUT 最终是否发生变化。

     

    如果您有其他可以共享的信息、请查看原理图并了解如何对器件寄存器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、  

    感谢您的快速响应。  

    是- CONFIG0确实被设置为连续同步模式。 仅在 DRDY 变为低电平后生成 SPI 时钟-我使用 DRDY 变为低电平作为触发 SPI 读取。 我将重新检查示波器上的时序。 如果您可以查看原理图、那就很好了-只需将相关页面发布到论坛中、或者是否存在其他机制。  

    我当前使用的寄存器设置为:

    配置0 -连续同步、4000SPS、FIR -线性、滤波器:SINC + LPF

    配置1 - MUX:AINP1 + AINN1、PGA 斩波:启用、PGA 增益:1.

    高通、偏移和满量程寄存器都是默认值。  

    谢谢

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    如果您的器件处于连续同步模式、则可以选择将某种时钟单应用于 SYNC 引脚。 该时钟必须具有等于数据速率整数倍的周期、并且必须非常精确!

    如果器件在 SYNC 引脚上看到的上升沿信号不在与新转换开始相对应的1主时钟(即4.096MHz 时钟)周期内、则器件将重新同步、数据将读取全0直到同步完成。

    如果不需要、我强烈建议将器件配置为脉冲同步模式。 在脉冲同步模式下、仅当您指示器件(通过 SPI 命令或 SYNC 引脚上升沿)时、器件才会重新同步。

    至于原理图、如果您不想将其发布到公共论坛、您可以通过私人邮件将其发送给我。 单击我的用户名、您应该可以选择直接向我发送消息。