This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:生成的 ADC 模式正常工作、但输入数据似乎已损坏。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974363/adc12dj3200-adc-pattern-when-generated-is-working-but-input-data-seems-to-be-corrupted

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

在 JMODE 5中配置 ADC 后,JTEST 为5和4时,我们可以根据数据表看到图形。

当我们实际配置为正常模式时、即从源极到平衡-非平衡变压器的输入到 ADC 通道 A

我们无法找到正弦波数据。

我们收到了如下所示的数据(在输入156.25MHz 的传输层转换之后)

0dbcbcfb09f401f907f000f806effff806bc01f908f501fb0bfa02fd0dfb02fd

但是、当我们运行模式时、我们似乎获得了以下数据

00000101020303FFFFFEFEFDFCFC00000101020303FFFFFEFEFDFDFCFC。

您能不能帮助识别问题。

此致、

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    以 Excel 格式发送数据并进行绘图将有助于将其可视化。

    从 ADC 中获取数据并从中进行采样时、就会发生这种情况。 请问每条通道有多少位是32位/64位...... 如果它是32位。 下面是您安排样本所需的操作方法、我将介绍数据帧将如何为您查找。  

    DA0通道 采样0 (8位)采样8  采样16 采样24

    DA1 Lane Sample2 (8位) Sample10 Sample18 Sample26

    DA2 Lane Sample4 (8位) Sample12 Sample20 Sample28

    DA3 Lane Sample6 (8位) Sample14 Sample22 Sample30

    DB0通道 采样1 (8位)采样9  采样17 采样25

    DB1通道 Sample3 (8位) Sample11 Sample19 Sample27

    DB2 Lane Sample5 (8位) Sample13 Sample21 Sample29

    DB3通道 Sample7 (8位) Sample15 Sample23 Sample31

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Neeraj、

    我们有一个使用了 kcu105的 EVM 板、我们能够解码 ADC 数据并成功绘制出来。 如果您看到 jtest 5的模式代码。 这是根据您的建议重新排列样本后进行的。

    我们制作的定制板采用类似的固件方法。 当正确建立 JESD 链路时、我能够从两个电路板正确提取 ADC 模式、甚至没有单一位错误。

    通常情况下、从输入通道接收数据也会正常工作、但奇怪的是、当我们通过信号发生器将输入信号馈送到 ADC 时、数据似乎不正确。

    您能否提供一些有关调试模拟部分或配置以验证 ADC 输入部分的指针?

    此致、

    Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    它似乎启用了 K28.5而不是 K28.7、这会导致这个问题。

    我们已启用 K28.5以实现更好的链路建立、而不是 K28.7。

    此致、
    Rajesh Khanna。